结果:找到"物联网 核心板",相关内容1000条
- 动手设计了一个4G物联网开发板,国产立创EDA专业版感觉很棒
- 记录生活感想:国产立创EDA专业版感觉很棒!最近几天学习使用了立创EDA的专业版PCB设计软件,然后动手设计了一个4G物联网开发板。使用体验还是蛮不错的,软件是永久免费,这个是国产立创EDA值得点赞的优点。对于从事电子开发的创业年轻人来说是一个非常好的福利,无需支付额外的授权使用费用,节约了创业成本。第一点:软件安装包小,安装起来很简单。软件界面全中文版本,让国人阅读、查找、使用很方便,降低了入门学习掌握PCB设计软件的门槛,无需翻译英文。这一点我是深有体会,当初入门学电子的时候,学的是99se和AD,花了很长时间学习去安装以及熟悉工具界面,安装还得下载破解版,安装包也是很大。软件界面又是英...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 4G物联网 开发板 发帖人:ljfceo 发帖时间:2022-11-05 12:27:00
- 寻找嘉立创EDA画板高手
- 画S3C2416主控的核心板
- 所属专栏: 项目外包 标签: 用EDA画核心板 发帖人:感123悟 发帖时间:2022-07-28 14:25:00
- 启明云端分享|关于sigmastarSSD201/SSD202D核心板在使用中需要注意的问题
- 启明云端出产的核心板已经具备自动从SD卡升级功能和自动烧录MAC地址功能。其中SD卡自动升级功能对应使用make_sd_upgrade_sigmastar.sh脚本生成的固件,自动烧录MAC地址对应使用我们提供的make_mac工具制作的mac数据。您只需要将升级固件和mac数据存放到SD卡中,把SD卡装在主板上并给主板上电,一切工作将会自动执行。听起来这些工作是非常便捷的,但是,需要您做一些前期工作。当然,这些前期工作并不复杂,下面我将引导您完成这些工作。1.把burn_mac.tar解压后,得到boot、make_mac和project三个文件夹;2.把boot目录下的文件,对应路径覆盖...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 核心板 发帖人:启明云端 发帖时间:2021-10-12 11:32:00
- 大转盘云控灯物联网项目外包开发,寻找经验丰富硬件开发者
- 抽奖大转盘云控灯物联网外包开发,寻找经验丰富硬件开发盒子连接WIFI或者连接4G进行通信盒子初始化后与我平台连接通信,用户通过手机扫一扫打开网页,灯就转起来,用户再按"停"灯就停了整个过程由我平台进行通信控制盒子非常简单,主要是连网和控制灯灯带用的是三灯跑马灯,usb是供电如开发者,请联系我:QQ:157-1533-65
- 所属专栏: 项目外包 标签: 物联网 发帖人:八戒商桥 发帖时间:2021-04-07 11:43:00
- 开源一块STM32F401核心板带物联功能
- TOLIN,是一块STM32核心板至于为什么叫Tolin,最可靠的解释就是顺口吧。这是2019年下半年,花些时间将一些零零碎碎的元件拼合成的一块核心板。使用效果其实出乎我的意料,所以打算写一系列的文章来介绍这块板子。首先其要达到的目标是简便,减少使用杜邦线,同时能插入面板板里,还能与NodeMCU板对板对接,这里使得这块板子也具备了物联的功能,可探索空间进一步扩大。与其他核心板相比它具有什么不同的地方呢?最明显不同的地方就是多了个0.88寸的OLED屏幕,其次两边的io布局其实是在满足与NodeMCU板对板对接的前提下,尽可能满足了市面上一些模块引脚顺序,即模块直接插到核心板上就能完成对接,...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 核心板 开发板 发帖人:Tkwer 发帖时间:2020-04-30 10:19:00
- 关于物联网卡,您想了解的都在这里
- 关于物联网卡,您想了解的都在这里最近几年,物联网的概念非常火爆,越来越多的应用于我们生活的方方面面。连接物联网和智能硬件联网的重要桥梁,对于物联网相关企业来说非常重要,离不开物联网卡的支持。1.物联卡定义物联卡是电信、移动、联通推出的外观与我们使用的SIM一样,但是网络以及其他参数有别于SIM卡的,专门为物联网设计的专属号段的流量卡。2G/3G/4G/NB模式的物联卡,在技术上来说,与我们手机卡的接入模式没有任何差别。但是手机套餐资费非常不符合物联网的使用场景,为了适应物联网的需求,运营商限制物联卡的语音功能,并配套非常优惠的流量套餐,便于机器设备传输数据。从2016年开始,物联网上升为国家...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-25 11:21:00
- LTECat1-物联网时代的新宠
- LTECat1-物联网时代的新宠随着NB-IoT在今年达到5000万的出货量,明年上看1亿,当仁不让地快速崛起之后,一块介于连网高速率(5G和4GLTE)和低速率(2GGPRS和NB-IoT)之间的中速率(包括3G、Cat.1、eMTC(catm))市场正在兴起。LTECat1承担4G物联网连接主力的时机已经开启。其中,Category1作为最低版参数配置的用户终端等级,让业界能够低成本地设计“低配版”的4G终端,一般简称Cat1。因此,发展Cat1网络及相关产业,对于补齐物联网主要场景需求很有意义。与以往移动通信技术不同,4GLTE给所有用户提供的并非完全相同的同质化服务,LTE网络运营商...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 物联网 发帖人:LM1988 发帖时间:2020-02-24 17:08:00
- 无线测试资料-测无线模块
- 先看一下射频功率和接收灵敏度的定义:功率的定义:最大输出功率是指发射机在一个射频周期内供给传输线的平均功率。灵敏度的定义:在规定的测试频率和调制方式下,当接收机误码率小于或者等于规定值时,接收机天线端口的输入信号功率大小。常规的功率测试一般使用功率计或频谱仪,功率计测量的优点是准确,频谱仪是最常用的射频测量仪器,通过调整合适的带宽(RBW、VBW)及触发方式,可以测量各种调整方式的功率。接收灵敏度测试使用信号源。一般信号源要发的数据是我们预设好的,是我们已知的,所以误码率的判决也是接收机里的处理器做判决,一般是接收模块上的单片机将接收的数据和预设的已知的数据做对比,将结果通过串口(网口)发到...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 物联网 发帖人:owl1cjy 发帖时间:2018-03-29 09:13:00
返回